This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】UCC21750-Q1:初级侧的隔离式栅极驱动器偏置电流要求

Guru**** 2500875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539382/faq-ucc21750-q1-isolated-gate-drivers-bias-current-requirement-for-primary-side

器件型号:UCC21750-Q1

工具/软件:

在低电压(初级侧)辅助电源电流要求中、需要考虑哪些参数?

初级辅助电源要求:

在数据表中、提供了不同条件下的 Vcc 和 Vdd 电流图、如下所示。

根据数据表图、IVCC 电流仅因 VCC 电压、温度和 INP (H 与 L) 条件而变化。

IVCC(初级侧偏置电流)不随频率而变化。 因此、根据应用 VCC 电压和最高温度、最大 Vcc 电流将是最大电流、并具有大约 20-25%的裕度。

 INP=H 和 INP=L 时整个温度范围内的 IVCC

 IVCC。 不同频率下的 IVDD

另一个需要考虑的因素是使用 APWM。 如果未使用 APWM、则规划 Max IVCC 应该良好、并且 APWM 引脚必须保持开路。

如果使用 APWM、则需要考虑最大 APWM 占空比、并且 APWM 上规划的任何其他外部电路决定最大电流。 IVCC 将根据它更高。