This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:TPS25990 器件 ID 和顶部标识已更改!

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536856/tps25990-tps25990-device-id-and-top-marking-changed

器件型号:TPS25990
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

由于 TPS25990 器件不兼容/已更改、我们已停止生产。

我们已经使用该器件有一段时间了、但在最新的电路板批次中、我们在寄存器 9Ah 中读取了不同的“MFR_MODEL"-“-它应该为“TPS25990 “、但读作“TPS25 80 89 89“

旧工作部件上的顶部标记为“T25990 Z2“、因为它记录在数据表中、但新批次上的顶部标记为:“P25990 Z2“-因此 T 已更改为 P

现在请让我们尽快改变了什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carsten:

    请分享顶部标记图像。 您从哪里购买器件?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Not_5F00_Working_5F005F00_P_5F005F00_version.zip"="" device"="" src="https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/working_5F00_T_2D00_version.JPG">

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "device"="" src="https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Not_5F00_Working_5F00_P_2D00_version_5F00_20250707_5F00_151639.JPG">

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carsten:

    我们没有意识到这一问题。 具体是在多少器件上看到的? 您是从 TI.com 购买的?

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有我的采购部从哪里购买和多少设备.

    我有一个转换器:型号 USB2ANY、p/n:HPA665-001

    是否可以将此软件狗连接到我的电路板并连接 TI GUI 、以便更深入地了解所安装的器件??

    请随时更新此案例的进展情况、因为这对我们来说非常紧迫!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carsten:

    您可以在产品页面上通过 tps25990 GUI 使用 USB 转 GPIO2。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我们能否将该主题移至私人论坛?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们可以在 e2e 私人消息上聊天。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    请 将我添加到私有线程。 我是 Carsten 团队的一员。 他可以验证它。

    我们有假期来了,需要在这方面取得进展。

    Christian Murmann

    硬件团队领导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    T25990 Z2 是生产标识。

    2. P25990 Z2 是在生产设备之前发布的原型。 您可能看到了原型变体中的一些问题。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我们仅在尝试对器件进行编程时才会看到问题。 ID 不同、我们的脚本可与 T25990 配合使用、但 T25990 会进入类似对话框。 无法写入。

    在我们的设计中、这款器件很难返工、我们想寻找可能性来制定软件权变措施、您可以指导 TI 的哪些产品?  

    谢谢、

    基督教  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    很抱歉、但我无法理解您的担忧。  

    此致

    Kunal Goel