This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:充电电流

Guru**** 2892760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537518/bq25756e-charging-current

器件型号:BQ25756E

工具/软件:

您好:  
我有 5 个使用 bq7791500 BMS 的串联电芯、我已经单独测试了该器件的 2A 充电电流、工作正常。  
连接充电器后、充电电流不能超过 0.9A。  

输入电压 24V  
电池包放电至 18V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Kichg 为 50A * k Ω。 在 ICHG 引脚上、有一个 47k Ω 电阻器。 充电电流限制为 Kichg / ICHG -> 50 / 47 = 1.064。 减小该电阻后、电路行为是否有所改善?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其降低到 18k Ω、但没有区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送 I2C 寄存器的寄存器读数?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所有寄存器上出现 FFFF 时、我无法读取寄存器。  
    我已将 CE 拉至低电平、并且正在使用 MCU 读取寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说、该寄存器读数似乎不正确。 您是否能够共享从 MCU 读取寄存器的相关代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8156.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现了一个错误  


    一切看起来正常、没有故障  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些寄存器读数是十进制值、对吗?  此处的寄存器 21 看起来器件未在主动充电、而此处的寄存器 22 看起来器件没有电源正常。 SW1 和 SW2 节点是否正常运行?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器 20 是充电状态 1    10000000000001011
    寄存器 21 是充电状态 2     10000000
    寄存器 22 是充电状态 3    0  

    电源正常、快速充电没有问题、但电流仍然是 0.7A  
    SW1 和 S2 正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了实验、将输入电压升压至 28V、该电压高于上限值。 PG 引脚关断 LED、但寄存器 0x27 中没有标志  
    此外、我尝试在寄存器 0x08 中写入一些寄存器、用于设置 24V 限值且充电器停止充电、以测试 I2C 是否正常工作。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉混频、我错误地解释了以十六进制表示的寄存器地址、而不是十进制表示的寄存器地址。

    奇怪的是、在过压状态下 OV 状态不会打开。 PG 表明输入超出了有效范围、这一点很好。 这些寄存器中没有任何内容显示器件发生了电流限制。 为了更好地了解器件的运行方式、您能否提供以下波形的示波器屏幕截图:

    • SW1
    • SW2
    • 输出电压
    • 输出电流

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    SW1 — 黄色  
    SW2 — 蓝色  
    输出电压—绿色



    输出电流(用长接地导线测量)  



    输入电流、输入电压。  由于 IC 驱动器上出现高温上升、因此我用较低的输入电容替换了开关晶体管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilia:

    我可以看到、SW1 电压在周期的高电平部分下降了一位。 这里的输入电压到底会下降吗? 如果没有、您能展示 HIDRV 波形吗?

    感谢您的电流波形。 我假设没有专用的电流探头可用。 是否可以尝试缩短较大的接地引线并消除一些噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能给我提供电感器选型的器件型号/数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    使用弹簧探针测量  


    Q3 和 Q4 栅极驱动器



    输入电压始终保持稳定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SRP7050WA_5F00_Series_5F00_DS.pdf


    数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilia:

    输出电流看起来不正确。 我注意到在 SRP-SRN 检测电阻上、没有滤波器网络。 在 SRP-SRN 引脚之间添加 470nF 电 容并在每个引脚与 GND 之间添加 100nF、是否可以改善行为?

    平衡检测电阻上的输出电容也有帮助。

    两个电阻器按原理图中所示并联、对吗?