This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:TPS23751 EMI 问题

Guru**** 2502395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540210/tps23751-tps23751-emi-issue

器件型号:TPS23751

工具/软件:

我们当前正在使用 EVK 电路、并发现电路板上的高速信号正在被变压器干扰。 是否有解决此问题的方法或对策?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    我知道噪声的频率了吗? 是传导 EMI 还是辐射 EMI?

    高速噪声可能是开关频率的高阶谐波(N x 250kHz 时的幅度很高)。 如果是、降低导通和关断时的 dV/dt 以使 Vds 不是这样的“矩形“、可以减少高阶谐波。 通常、关断 dV/dt 高于导通 dV/dt、您可以将栅极电阻器调整为 20 –40 Ω 并禁用快速关断电路

    变压器通常是用于放大噪声的大型元件。 屏蔽变压器可能更好。

    此外、添加扼流圈或磁珠还有助于降低 PoE 板的 EMI 输出。  但如果影响因素是空气中的变压器漏电感、则滤波器效应可能会受到限制。

    有关详细信息、请参阅

    设计具有隔离式反激的 EMI 兼容 PoE 供电设备实用指南

    此致、

    DIAN