This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650352-Q1:仿真 UVP

Guru**** 2446830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540221/tps650352-q1-emulate-uvp

器件型号:TPS650352-Q1

工具/软件:

尊敬的 Phil:

UVP 是客户的强制性功能。 我希望 UVD 作为 UVP 运行。

当 UV 被置为有效时、转换到复位状态可能是解决方案?(UV_RST_EN=1、STATE TRANSTION= 0h)

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、Shoo、

     是; 当 UV_RST_EN=1 和状态 TRANSTION= 0h 时、在 UV 被置为有效时转换到复位状态;并转换到“WT_PWR_REC"状态“状态、该状态是临时状态、意味着“等待下电上电“ 、并在 UV_RST_EN=1 和状态 TRANSTION= 1h 时快速进入关断状态。

     希望 这是满足客户要求的解决方案。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    我查看了图 6-7 数据表、但我不理解转换到 WT_PWR_REC 和转换到复位状态之间的差异。

    区别是在 VSYS>VSYSUVLO 的情况下 nRSTOUT 输出行为?

    当转换到 WT_PWR_REC 状态时、即使 VSYS>VSYSUNLO?

     如果 VSYS<VSYSUVLO、该器件会在两种状态下都进入 OFF 状态。

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

     否;在复位状态下、如果没有更多故障情况、PMIC 将正常上电进入工作状态。  WT_PWR_REC 状态是一个 临时状态、含义为“等待下电上电“并快速进入关闭状态。

     在  OFF 状态下、PMIC 需要 VSYS VSYSUNLO-R、上电进入 ACTIVE 状态。  

     如果 VSYS<VSYSUVLO-F、PMIC 会立即从任何状态进入关闭状态。  

    谢谢!

    Phil