This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:反激式 — 由于噪声而导致的不稳定占空比

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536561/uc3843-flyback---unstable-dutycycle-due-noise

部件号:UC3843TL431
主题中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:

我正在设计反激式转换器、并使用以下参数:

  • 输入:50-60VDC
  • 输出:150 直流

我使用的是采用 UC3843、TL431 和 PC817 的简单解决方案。 目前、电路正在运行、并具有稳定的 150V 输出。 但是、存在变压器发出响亮声音的问题、我发现原因是栅极脉冲不均匀所致、如下所示。 这个噪声来自 Isense 器件。 有经验的人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请显示 Isense 波形与 OUT 波形、以帮助找出原因和解决方案。

    Isense 可能显示高尖峰、从而导致脉冲差。 但我需要查看 Isense 波形以及 OUT 和 VDS 的帮助。 请将这些波形集中在一张图片中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我遇到了相同的问题、我们能够通过将栅极电阻值从 22Ω 增加 到 56Ω 来解决这个问题 。如果您当前 在原理图中使用的是 1Ω 电阻器、我建议将其增大并再次进行测试。 当大电荷通过 MOSFET 的米勒电容耦合到输出引脚中时、驱动器的行为似乎会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多谢 DSR 先生、我尝试增加栅极电阻、但问题仍未解决。