工具/软件:
我认为、需要更换 TPS4H160AQPWPRQ1、因为它会接通 2.0A 负载 (Rcl = 820Ω)、电路会发生振荡、TPS4H160A 过热。 您是否有建议或替换建议?
我的客户的失败
谢谢、再见
Hanno
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我认为、需要更换 TPS4H160AQPWPRQ1、因为它会接通 2.0A 负载 (Rcl = 820Ω)、电路会发生振荡、TPS4H160A 过热。 您是否有建议或替换建议?
我的客户的失败
谢谢、再见
Hanno
e2e.ti.com/.../SEMIKRON_5F00_Technical_5F00_Explanation_5F00_SKiiP4_5F00_EN_5F00_2017_2D00_09_2D00_07_5F00_Rev_2D00_11.pdfe2e.ti.com/.../KO00325_2D00_SP01_2D00_01.00.01-e.con-Backplane-301-_2D00_Erstbest_FC00_ckung_2D00_.PDF
`m、我`s Tim、Hanno 的客户。
不、我们只能打开、不使用 PWM。 该器件应用作连接负载的电子保险丝。
负载是由 Danfoss Semikron 生产的 14 个 IGBT 模块。 我想、这些负载具有非常复杂的电路、一些隔离式 SMPS 和反相 SMPS。
在我们的测试装置中、我们使用电子负载 TTI LD400。 将 TPS4H160AQPWPRQ1 的输出设置为 1.8A 或 2.0A 时会振荡。
原理图和用户手册摘录均附在后
您好、Tim:
首先、我想指出的是、恒流模式下的电子负载可能是一个问题。 CC 模式无法准确反映电阻负载的行为、因为它始终会消耗预设的电流。 请尝试在恒定电阻模式下使用电子负载、查看输出端的振荡是否消失。 有关为何 CC 模式下的电子负载导致我们的高侧开关出现异常行为的更详细说明、请参阅下面的 E2E 链接。
【常见问题解答】为什么电子负载会导致高侧开关关断? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛
谢谢、
Rishika Patel