This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:为锂离子电池充电选择合适的 IC

Guru**** 2509495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25630, TIDA-050047, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538470/bq25630-choosing-the-right-ic-for-li-ion-battery-charging

器件型号:BQ25630
主题中讨论的其他器件: TIDA-050047BQ25798

工具/软件:

您好、

我把这个采石场放在 BQ25630 IC 下面,但它是一个普通采石场:

我不熟悉电池充电领域、希望能 为我的工程选择合适的 IC、该 EVM 具有评估板。

 

根据以下各项、电池参数相同或相似:

电池是智能电池、用于具有 SMBus、热敏电阻等内部电路的手机和平板电脑、

类型:锂离子或锂聚合物电池

容量: 4Ah 至 8Ah

标称电压:4.7V 至 4.85V 或类似。

负载的功耗为 6W –7W

该产品具有 USB-C 输入、因此最好与 TI BQ25630 等 IC 进行 USB 连接、其中用于充电的输入电源 将来自 USB。

在您推荐 IC 后、您可以在 IC 上提供以下答案:

  1. 从充电器插入 USB 电缆时:
    1. IC 是否支持快速充电? 也就是说、它是否具有可接受更高电压 USB(例如 20V)的内部 PD?
    2. 为蓄电池充电时–CAN 负载(选择 卡~7W) 的电池可由输入电源供电、而不是由电池供电、以便充电不会中断或延长?
    3. USB 是否只能没有数据线(D+ D-或 RX/TX 线)VBUS 和 GND?  
  2. 如果我使用某种智能电池,例如三星–事实上,电池可能有一个 ID 代码内部禁止使用电池?

    谢谢、

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avner:  

    请在下面查看我的评论。  

    - BQ25630 是我们的第一个具有集成 USB Type-C 检测功能的充电器 IC。 如果此功能对您至关重要、则推荐使用 BQ25630 器件。 也就是说、它不支持 USB PD 协商。 您需要单独的 IC 来处理 USB PD 协商、如果您打算以 20V 输入运行、则需要使用与 BQ25630 不同的充电器。 该器件的最大工作输入电压为 18V。  

    为电池充电时–可以加载(选择 卡~7W) 的电池可以由输入电源供电、而不是由电池供电、以便充电不会中断或延长?

    BQ25630 可以同时支持系统负载调节和电池充电。  

    USB 是否可以没有数据线(D+ D-或 RX/TX 线)只有电源线 VBUS 和 GND ?  [/报价]

    不需要连接 D+/D-线路、但对于 USB Type C 检测、您需要将 CC1 和 CC2 线路连接到 BQ25630 上的 CC1 和 CC2 引脚。  

    如果我使用某种智能电池,例如三星–事实上,电池可能有一个 ID 代码在内部禁止使用电池吗?

    BQ25630 与锂离子电池和锂聚合物电池兼容、但我不能评论电池包中特定品牌的一些内部保护是否会禁止充电。 BQ25630 IC 完全基于在 BAT 检测引脚上测量的电压进行充电。 它不需要与“智能电池“通信

    此致、

    Garrett  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的答复。

    因此 BQ25630 不合适。

    现在、由于 TI 没有提供 USB-USB +充电的 IC IC、因此我必须使用单独的 PD PD 和单独的充电 IC。

    在这种情况下、您能帮助您选择适合_的充电 IC 吗 智能 _电池已描述、是否能够在电池充电时为电路板供电?

    还能够在低 VIN 电压下工作、该电压可能来自 USB 最小值 5V 和最大值 9V-20V(具体取决于 IC 的可用性、最好是 12V)。

    此外、由于 USB 未连接到充电芯片、我想使用没有 USB 引脚 D+、D-的芯片、它将不会连接。

     

    现在、有关使用设计指南中所述多个元件的选项:TIDA-050047 (BQ25798 + TPS25751D +更多 IC:

    如果我想使用单节电池–使用单节电池。  这种设计不适合吗? 我之所以提出这一问题、是因为它写在 “的“说明中 2. -至 4 节电池“、但文档中写道:“BQ25798 是一款用于 A 的高度集成开关模式降压/升压充电器 1. 至 4 节锂离子电池“。 请澄清。

     

    您是否有这个更好的解决方案 (BQ25798 + TPS25751D)、因为它过度杀死–我不需要 OTG、也不是 USB 源。 但是、我必须在电池充电过程中为卡供电。 所以、请帮我弄清楚

    1. 如果电池应该为卡供电、我是否需要 OTG? (不是通过 USB)
    2. 如何向 6-8W 电子卡传输电力? 某些应用具有单输出–是电池输出吗? 有些系统具有 SYSTEM+ BAT 、我假设 BAT 仅用于电池 、系统用于电子卡(即实际负载)。  因此、在为流向电池的电流充电并且不对从电池流向 IC 的电流充电时、电流会进入系统输出。 是这样吗? 请说明。
    3. 许多 TI IC(如 Bq25798)都有 TS 引脚(温度鉴定电压输入)该引脚是否适合连接到包含热敏电阻引脚(如 Samsung 电池)的标准智能电池?

    对于您推荐使用的 IC、我可以在哪里看到测试过的特定类型的电池? 或适合 IC 的兼容电池?

    此外、充电 IC 不需要任何微处理器或主机即可处理。 但它应该能够读取智能电池内的内部热敏电阻。 如果我想从 SMBus 读取电池的状态是什么、IC 是否会执行? 我从 IC 读取 数据、或者它不支持它、我必须直接从电池中使用微处理器读取数据?

     

    谢谢、

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avner:

    感谢您的答复。   

    使用 BQ25798 充电器和 TPS25751D PD PD 控制器的参考设计 TIDA-050047 是我们推荐用于单节电池应用的 USB-USB +充电解决方案。 我可以确认 BQ25798 支持 1-4 节锂离子电池。  

    您是否有一个更好的解决方案 (BQ25798 + TPS25751D)、因为它过度杀死–我不需要 OTG 也不是 USB 源

    遗憾的是、我没有适用于单节电池且可以支持 20V 输入电压的备用充电器 IC。  

    如果电池应该为卡供电、我是否需要 OTG? (不通过 USB)

    这将取决于为卡供电所需的输入电压。 如果卡可直接由电池供电、则不需要 OTG。 OTG 的目的是通过单节电池提升电压。  

    电源如何传输到 6-8W 电子卡? 某些应用具有单输出–是电池输出吗? 有些系统具有 SYSTEM+ BAT 、我假设 BAT 仅用于电池 、系统用于电子卡(即实际负载)。  因此、在为流向电池的电流充电并且不对从电池流向 IC 的电流充电时、电流会进入系统输出。 是这样吗? 请说明。

    是的、您的理解是正确的。 当输入源连接到充电器 IC 时、SYS 和 BAT 均通过转换器由输入供电。  然后、当断开输入适配器时、允许电池放电、从而通过 BQ25798 IC 的 BATFET 直接为 SYS 供电。  充电器 IC 的预期用途是仅将电池连接到 BAT 引脚和 SYS 上的任何系统负载。

    许多像 Bq25798 这样的 TI IC 都有 TS 引脚(温度鉴定电压输入)该引脚是否适合连接到包括热敏电阻引脚(如 Samsung 电池)的标准智能电池?

    是的 TS 引脚功能旨在连接到电池包内的 NTC 热敏电阻。  

    此外、我更希望充电 IC 不需要任何微处理器或主机来处理它。 但它应该能够读取智能电池内的内部热敏电阻。 如果我想从 SMBus 读取电池的状态是什么、IC 是否会执行? 我从 IC 读取 数据、或者它不支持它、我必须直接从电池中使用微处理器读取数据?

    是的、BQ25798 无需任何主机控制即可运行、但您需要确认默认配置是否可用于您的应用。 BQ25798 数据表的表 9-9 显示了默认设置。  

    器件将自动响应超出正常工作范围的 TS 温度、无需主机控制。 数据表的热敏电阻认证部分(第 9.3.9.5 节)提供了有关如何针对高温和低温修改充电的更多详细信息。  

    充电器 IC 无法用作主机并读取电池的状态。 则需要主机 MCU 来执行此操作。  

    对于您推荐使用的 IC、在哪里可以看到测试过的特定电池类型? 或适合 IC 的兼容电池?

    由于 BQ25798 能够通过主机控制配置充电参数、因此与许多不同型号的锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池兼容。 完全充电电压、充电电流、预充电电流、终止电流等都可以通过寄存器进行配置。  

    此致、

    Garrett