This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070 Q1? 或类似汽车部件?

Guru**** 2510035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872, TPS552872-Q1, TPS63070, TPS551892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539313/tps63070-tps63070-q1-or-similar-auto-part

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件:TPS552872-Q1TPS551892-Q1、TPS552872

工具/软件:

你(们)好  

该器件是否有 Q1(符合汽车标准)版本或计划拥有该版本? 如果没有、是否有类似的部件已自动定性?

请注意、我非常喜欢这一部分、因为它似乎具有>1A 范围内的正负电流能力(灌电流和拉电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您联系我们。 TPS63070 没有自动器件。 我们有 TPS551892-Q1 和具有 8A 电感器电流限制的 TPS552872-Q1。

    我知道这里的应用是什么吗? 为什么需要负电流能力? TPS551892/TPS552872 在 FPWM 模式下还具有负电流能力。 但请注意、如果负电流使输入电容器保持充电状态、则会存在过压风险。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它用于在冷却和加热模式下驱动 TEC、如下图所示。 TEC 具有 2Ω 电阻、希望为冷却和加热提供 2W 电流(因此希望具有+–1A)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    TPS552872-Q1 和 TPS551892-Q1 的典型负电流能力均为–2.5A。 它们适用于 TEC 应用。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢我会订购 EKV 并测试他们