This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160-Q1、R (SER) 值

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540119/tps4h160-q1-tps4h160-q1-r-ser-value

器件型号:TPS4H160-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

1:我们使用了 TPS4H160BQPWPRQ1、MCU 为 5V。 但我们仍然无法确认为什么要在 INx 信号中添加 Rser=10K。 您能告诉我们原因吗?

2:如果我们使用的是 3.3V MCU、 R (ser) 值是多少?

3:是否为 INx 添加上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    1) RSER 用于保护 MCU 免受多种因素的影响、例如负 ISO 脉冲、电感负载导致的电池损失或器件 GND 引脚上的负电位

    2) 我们建议 RSER 为 10k  

    3) INx 不需要上拉电阻器、因为这样可以永久保持通道开启

    此致、

    Nicholas