This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:器件 ACK 错误

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25756EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540582/bq25756evm-device-ack-error

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

您好:

我尝试使用 EV2400 板将 BQ25756EVM 连接到 BQstudio GUI。 当我尝试读取寄存器时、会出现“器件 ACK 错误“(随附的屏幕截图)。 我已经按照用户指南中提到的所有设置步骤进行了操作、还尝试了以下操作-

-手动和立即更新模式

- D6 (6B) 和 D4 (6A) I2C 地址

-将 EV2400 固件更新为最新版本 v0.28。

我也不确定以下内容-

-我是否应该将电压源/电子负载连接到电路板上? 我尚未在 J1 上连接电压源、因为 在根据用户手册连接 EV2400 之前应关闭电压源。

-在前几次尝试连接 EV2400 板之前我没有移除 JP13 跳线、但现在我已将其移除、并显示相同的错误。 如果未移除 JP13、电路板是否会损坏?

有人可以帮助我解决这个错误吗?

此致、

Datta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Datta:

    感谢您的参与。 如果 EVM 未通电、I2C 将无法工作。 连接 EV2400、移除 JP13 以禁用充电、然后为电路板上电。 我不相信保留 JP13 会损坏主板。

    将 EV2400 与 BQStudio 使用时、我发现的另一件事是:在打开 BQStudio 应用程序之前、通过 USB 将 EV2400 连接到计算机。 否则、正确执行所有其他步骤始终会导致器件 ack 错误。

    请告诉我、此答案是否有助于解决问题。

    此致、
    Michael