This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:关于 TPS26750 在 240W 受电方应用中的使用情况

Guru**** 2446030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540450/tps26750-regarding-the-usage-of-tps26750-in-240w-sink-application

器件型号:TPS26750

工具/软件:

您好、

我们计划在 240W 接收器应用中使用 TPS26750 USB PD。 我们需要澄清一下器件、

1.在受电应用中、是需要将 PP5V 引脚连接到 5V、还是可以单独连接到去耦电容器

2.由于我们将仅将 TPS26750 用于高达 240W 的受电方应用、因此该配置是否需要 EEPROM。 如果是、我们是否需要 USB2.0 线路来通过 USBCPD 应用程序自定义工具刷写 EEPROM

3.我们已计划使用外部 MCU 来控制降压/升压电路的 PWM 占空比、具体取决于协商的 PD 电压。 您能告诉我们 MCU 将如何知道协商的 PD 电压吗

4. TPS26750 中有 2 个 I2C(一个目标 I2C 和一个控制器 I2C)。 只想检查控制器 I2C 是否将充当 TPS26750 中的唯一主器件。

5.假设 MCU 想知道 PD 协商的电压、它将从 TPS26750(目标 I2C 或控制器 I2C)读取数据

 

此致、

Mythili B

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    在仅受电应用中、PP5V 可以接地。

    4. TPS26750 中有 2 个 I2C(一个目标 I2C 和一个控制器 I2C)。 只想检查控制器 I2C 是否将充当 TPS26750 中的唯一主器件。

    正确、I2Cc 仅是控制器、I2Ct 仅是 I2C 目标。

    [quote userid=“565550" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540450/tps26750-regarding-the-usage-of-tps26750-in-240w-sink-application 假设 MCU 想知道 PD 协商的电压、它将从 TPS26750(目标 I2C 或控制器 I2C)读取数据

    I2C 主机只能从 I2Ct 端口访问 TPS26750 寄存器。 I2Cc 端口仅是 I2C 控制器(主器件)、无法由 I2C 主机访问。

    谢谢。此致、

    Chris