This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:SHIP FET 的用途

Guru**** 2446030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540454/bq25798-the-purpose-of-ship-fet

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好的团队、  

在 BQ25798 中、这是 shipFET 和 BATFET、我是否可以知道 BATFET 无法进入运输模式? BATFET 是否实现了任何其他功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    对于 BQ25798、BATFAT 提供 NVDC 电源路径架构、将电池与系统分离、从而允许充电器在电池放电时优先为系统供电。 可选的 SHIP FET 用于防止在 IDLE、SHUTDOWN 或 SHIP 模式下产生从电池到系统的漏电流。 BATFET 不能单独用于进入运输模式、因为 FET 体二极管会允许从电池到系统的漏电流。

    此致、

    Austin