This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987DDDHRSHR 和 TPD6S300A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564RNQEVM, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540553/tps65987d-tps65987ddhrshr-and-tpd6s300a

部件号:TPS65987D
Thread 中讨论的其他器件:TUSB564RNQEVMTPD6S300

工具/软件:

我正在开发一个 Type-C 显示工程、支持高达 20V 的 VBUS。

使用 TUSB564RNQEVM、基于 TPS65987DDHRSHR、我已经从 HP ProBook 450 G9 获得了 DisplayPort Alt 模式连接。 但是、尝试 从 Ansmann 家用充电器 247PD 或 扩展 坞 HP Thunderbolt 坞 120 W G4 为 TUSB564RNQEVM 供电、我们已经设法损坏了两个评估板。 您是否建议使用 TPD6S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduard:

    是的、我们通常建议使用 TPD6S300 来实现 VBUS 短路 CC/SBU 保护、并使用 ESD 二极管来实现 DP/DM。 此外、我们通常建议在 VBUS 上使用 22V TVS 二极管、以保护 IC 免受较大的 VBUS 尖峰的影响。

    我不确定电路板如何损坏、但这有助于保护所提及的信号。

    谢谢。此致、

    Chris