This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:电池充电时、系统's MPPT 扫描会影响充电吗?

Guru**** 2814095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540109/bq25756-when-the-battery-is-charging-will-the-system-s-mppt-scan-affect-charging

器件型号:BQ25756

工具/软件:

电池充电时、如果系统执行 MPPT 扫描来调整最大充电功率、是否会影响充电过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    如果系统在充电时执行 MPPT 扫描、充电过程将暂时中断。 对于全电池板扫描、器件需要找到开路电压、这意味着器件将完全停止电流。 这一扫描还将通过太阳能电池板的不同功率等级、从而限制充电输出功率。

    我建议您查看“图 8-6. 最大功率点跟踪“、“图 9-12. 最大功率点跟踪 (MPPT) 全电池板扫描“和“图 9-13. 最大功率点跟踪 (MPPT) 扰动观测“以了解这种影响的全部效果。

    此致、
    Michael