This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:原理图检查

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538444/bq24160-schematic-check

部件号:BQ24160
主题中讨论的其他器件:BQ24610BQ24610EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

VCC 输入范围为 12VDC - 24VDC。 并发将 1S1P 4.2V 2.5A 电池和降压/升压转换为 12V2A 系统负载。 一旦输入断开连接、1S1P 电池继续放电至 12V2A 系统负载。  请问该原理图是否有问题或需要修改?  

e2e.ti.com/.../6574.ups_5F00_r0v1_5F00_Schematic.pdf

谢谢、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我想您打算为 BQ24610 创建该线程。 下面我介绍一下该器件的器件专家。

    一旦可用、他们将回复此主题。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    有没有对 BQ24610 原理图进行任何更新? 请提供建议。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    我认为原理图没有明显的问题。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    此原理图参考了 BQ24610EVM、因为我们在 EVM 12VDC VCC 输入上测试后无法为 4.2V 的 1S1P 充电。 请告知问题是什么?

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们发现 4.2V 充电电流只能低于 0.2A。 一旦我们将负载设置为>= 0.2A、VBAT 就无法保持 4.2V 并降至 0.8V。 请检查问题是什么、我们如何正确地将充电电流设置为 2.5A?

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    通过将 TS 连接到正确的电压电平、可以修复此问题。

    谢谢、

    Steven