This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:CBM 设置

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536329/bq40z50-cbm-setting

部件号:BQ40Z50

工具/软件:

尊敬的团队:

根据此 E2E 主题、我知道[CBM]=1 是为了在使用外部电路时解决电芯平衡硬件设计时的一些问题。

但是、如果我的客户使用内部电路实现电芯均衡并设置了[CBM]=1、那么此设计/设置是否会产生任何影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hy、

    今天是国庆节、我们将在接下来的工作日处理您的机票。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    有什么评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hy、

    如果使用的是外部电芯平衡、则将 CBM 设置为 1、如果使用内部电芯平衡、则将其设置为 0。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我的客户已经将 CBM=1 设置为 内部电芯平衡。 如果有任何影响、请帮助检查/评论?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hy、

    如果使用的是内部电芯平衡、则建议切换到 CBM=0。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的反馈。

    实际上、客户(和我)知道我们的建议是为内部电芯平衡设置 CBM=0、但客户想知道如果他们为 外部电 芯平衡设置 CBM=1、会产生什么影响/风险、您能否再次与团队/专家核实?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan Frias 

    是否有任何更新?