This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:是测量仪表 Level2.zip、可用于从 BQ76907 查找 SOC

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532162/bq76907-is-gauge-level2-zip-can-be-used-for-finding-soc-from-bq76907

器件型号:BQ76907

工具/软件:

你(们)好

我查看了共享代码、并想澄清一些关于其对我的设置的适用性的要点、特别是在使用 BQ76907 计算充电状态 (SOC) 时。

器件设置概述:

  • BQ76907 在初始上电期间配置一次、其中包括 COV、CUV、ALERT 引脚设置、启用睡眠模式以及 20 秒的睡眠数据收集间隔等基本参数。
  • 初始化后、器件不会重新进入配置更新模式。 并且、除非电池电量耗尽、否则器件不会处于下电上电状态。
  • 微控制器在不活动 10 秒后断电。
  • 由于 BQ76907 保持有效且未重新配置、因此 PASSQ(累积电荷) 不会复位/它可以根据消耗的睡眠电流进行更新。 (睡眠期间测得的电流为 30uA)
  • 检索到的数据包括:
    • 输出电压
    • PASSQ 值和时间戳
    • TS 引脚温度(电池包温度)
  • 我是否只需要这些数据来计算 SoC 和 Soh?

我使用 7 节 18650 电池组。 鉴于此、我是否可以使用中定义的相同值 tBattCircuitParams circuitParamsTable[CIRCUIT_TABLE_LENGTH]

查询:

  1. 我注意到函数 App_PackRecordSave(&battPackRecord); 在的主循环中被调用 main.c。 考虑到累积的电荷仍然不受干扰、是否有必要将 SOC 相关数据保存到闪存中?
  2. 假设 NORMAL 模式下的电荷积分每 250ms 发生一次、那么为了获得更高的精度、是否应该将 SLEEP 模式数据收集间隔缩短为 1 秒或类似的值?
  3. 是否需要调用 App_AlgorithmInit(pGaugeApp);,或者我应该只调用主循环中的函数?

所需的编译错误/文件:

由于我的构建系统使用 arm-no-eabi、 Gauge_L2_V1.1.lib 未进行链接。 您能否提供同一库“Gauge_L2_V1.1.1".a的“的.A 版本、并能IQMath为 ARM Cortex-M (***) 提供 GCC 兼容的构建 () >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartha:  

    感谢您的耐心。 您在代码库中似乎遇到了一些问题。

    我的假设是、您在  demos 下为 BQ7690x_control_I2C 使用 MSPM0 SDK dev.ti.com/.../node 如果没有,你可以尝试下载一个,看看你是否仍然看到库问题.  

    由于这与 MSP 的 SW 部分有关以执行电量监测、因此我将把这一主题转移到 MSP 团队以获得更好的支持。 如果需要、请在 BQ76907 特定问题上发布另一篇文章。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    希望您做得好。

    我想澄清一下、我不使用 TI 的 SDK、而是使用内部框架、该框架包含自己的 I2C 库、并按预期运行。

    但是、我遇到了链接问题、即编译器无法解决以下符号:

    • CL_Handler
    • IGauge_Handler
    • Mix_Handler

    这些似乎是 Gauge_L2_V1.1.lib 库的一部分。 虽然我已将该库包括在 makefile 中、如下所示、但仍然无法识别函数:

    • src +=$(addprefix $(SoC_PATH)/、Gauge_User Config.c)
    • src +=$(addprefix $(soc_path)/、Gauge_App .c)
    • ldflags +=-L$(app_prog_path)/$(soc_path)
    • ldlibs +=-l:Gauge_L2_V1.1.lib -l:IQMath.a

     

    我怀疑这个问题可能是由于与 arm-none-eabi 工具链的兼容性造成的。 您是否可以提供 .a 两者的版本 Gauge_L2_V1.1 以及 IQMath 使用构建的库 arm-none-eabi? 我认为这可以解决联系问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    Kartha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我注意到函数 App_PackRecordSave(&battPackRecord); 在的主循环中被调用 main.c。 考虑到累积的电荷仍然不受干扰、是否有必要将 SOC 相关数据保存到闪存中? [EASON]:不、这是保留的、用于在从 MCU 上移除电池时 MCU 将断电的条件。 对于常见应用、则不需要。
    2. 假设 NORMAL 模式下的电荷积分每 250ms 发生一次、那么为了获得更高的精度、是否应该将 SLEEP 模式数据收集间隔缩短为 1 秒或类似的值? 【伊森】:不是真的需要。 我想您可以让电荷积分每 1 秒发生一次。  该测量仪表算法具有数据融合功能。 它可以减少流量计误差。 请注意、光度计误差包含 ADC 增益误差、ADC 失调电压误差和累积误差。 您所做的只是为了改善累积误差。
    3. 是否需要调用 App_AlgorithmInit(pGaugeApp);,或者我应该只调用主循环中的函数? [EASON]:你应该叫那个。 原因是我们需要对测量仪表参数进行初始化。

    您可以使用 TI-Clang 编译器吗? 这样会容易得多、而且它的合规效率将高于 GCC。 对于 gcc 支持、我需要一些时间进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eason

    鉴于正常模式下的电荷积分每 250ms 发生一次、我应该将睡眠模式数据收集间隔缩短为 1 秒还是缩短类似的值以提高准确性? 【伊森】:不是真的需要。 我想您可以让电荷积分每 1 秒发生一次。  该测量仪表算法具有数据融合功能。 它可以减少流量计误差。 请注意、光度计误差包含 ADC 增益误差、ADC 失调电压误差和累积误差。 您所做的只是为了改善累积误差。


    我想澄清的是:

    在 NORMAL 模式下、BQ76907 每 250ms 集成一次数据 (PASSQ)、而在 SLEEP 模式下、根据我的配置、每 20 秒进行一次数据集成。 我的问题是、是否有必要在睡眠模式下提高数据收集频率。 如果频率不增加、它是否会影响器件从睡眠状态恢复后 SoC 和 SoH 估算的准确性?

    而  TI Clang 编译器并不适用于公司的框架工程 、我们拥有的是 arm-gcc 和“keil/MDK_ARM_5.40/arm/ARMCLANG"。“。 我们是否可以使用 ARM-CLANG 编译器而不是 TI-Clang? 如果是、我将尝试使用它。

    谢谢。此致、

    Kartha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉晚回复

    1.我认为 MSP 和 BQ76907 之间的唤醒频率可能不同。 对于 MSP 端、唤醒电流将非常低。 您可以将相同的测量数据输入到测量仪表算法中。

    2.我将根据 BQ76907+arm-gcc 为您提供一个代码示例。 明天之前我会将它分享给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是基于 GCC 的测量仪表代码:

    e2e.ti.com/.../GaugeV2_5F00_BQ76905_5F00_MSPM0L1306_5F00_nortos_5F00_gcc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢