This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:TPS62140:启用引脚时序/功耗

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539755/tps62140-tps62140-enable-pin-sequencing-power-consumption

器件型号:TPS62140

工具/软件:

大家好!

我对 TPS62140 上的使能 (EN) 引脚行为有疑问。 在我们的设计中、我们观察到 EN 引脚为高电平时 解决方案 施加 VIN 时、转换器消耗的功率明显更高、大概 为 200mW。 发生此行为的原因是 EN 由另一个电源域驱动、如果该域上的 MCU 复位 (MCU 控制是否存在 VIN)、我们希望避免 TPS 复位。

为了解决此问题、我们当前在欠压后切换 EN 引脚、从而确保在 EN 被置为有效之前存在 VIN。

TPS62140 数据表未提供有关 EN 相对于 VIN 的上电顺序的具体指导。 但是、一些其他 TI 器件包含如下注意事项:

“不建议在 VIN 为 0V 时施加 EN 电压 。“
(资料来源: TPS560430 数据表)

我的问题是:

  1.  在 VIN 为 0V 时对 EN 引脚施加 3.3V 电压是否会损坏 TPS62140(即使我们将其处于此状态只停留一小段时间,在功能上,芯片似乎工作正常)?

  2. 施加 VIN 后 EN 必须保持低电平多长时间是否有任何时序要求?
    由于数据表显示了 VIN 和 EN 相互连接的图、因此我假设不需要延迟、但澄清一下会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    我会检查并回复您。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    我们不建议先偏置 EN 引脚、然后再偏置 VIN。

    如果 EN 引脚电压大于绝对最大值、则只有该引脚会损坏、否则不会损坏。

    在这种情况下、EN 引脚可以 直接连接到 Vin、如果需要、从 VIN 到 EN 的延迟可以是 1ms。

    此致、

    Haseen。