This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:TPS54386PWPR–具有 24V 输入的双路输出 12V/5V @ 3A 参考设计

Guru**** 2814585 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539860/tps54386-tps54386pwpr-dual-output-12v-5v-3a-reference-design-from-24v-input

器件型号:TPS54386
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们计划使用 TPS54386PWPR 从 A 生成双路输出 24V 直流输入

  • 输出 1: 12V @ 3A

  • 输出 2: 5V @ 3A

请分享以下信息:

  1. 合适的 参考设计 原理图 相位裕度

  2. 针对的建议 和短路 (电感器,电容器等)

  3. 任何可用 WEBENCH TINA-TI PSpice 仿真

  4. 和散热 实现紧凑、可靠运行的设计技巧

我们非常感谢您确认该器件是否能够在 3A 电流下同时处理两个输出、或者是否建议使用替代的双路降压转换器。