This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:无原因电源输出故障 — 由外部电源恢复至 VCC 稳压器后

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1, LM25149-Q1, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539091/lm5176-q1-power-output-failure-for-no-reason---after-recovered-by-external-supply-to-vcc-regulator

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25149-Q1LM5176

e2e.ti.com/.../Screenshot-from-2025_2D00_07_2D00_11-12_2D00_33_2D00_16.png.pdf

工具/软件:

大家好、我们设计了一款使用 LM5176-Q1 的降压/升压电源转换器。 规格如下、

VIN = 12V 和 24V

VOUT = 24V  

输出电流= 8A

开关频率= 284kHz

启用断续模式。  

随附原理图图

在过去的 4 个月中、我们每天都使用这个转换器、我们会多次打开和关闭、但今天我们打开了、但它没有打开、当提供 12V 输入时、电压输出为 4V、应该是 24V、当正常工作时、它提供稳定的 24V。 但现在、如果我逐渐增加输入电压并且输出电压也增加、它会提供 7V、这在升压模式下不起作用、似乎降压模式可以正常工作。 然后、我测量了 VCC 稳压器输出、结果为 4V。 向 VCC 提供外部 7V 电源后、它开始工作。 没有输出问题后、我们就会面临同样的问题。 在 2 个板上发生了这个问题。 我们仍然不知道该控制器 IC 是如何进入某些睡眠模式或锁存模式的。 提供外部 VCC 后、它开始工作。 但需要永久性解决方案来解决这个问题、为什么会发生这种情况、为什么这种特定行为的原因可能是什么、我在 LM25149-Q1 中也可以看到、这是一款降压控制器、在提供外部 VCC 后它会起作用、但为什么首先发生这个永久锁存器。 为什么 VCC 电脑控制器没有出现? 因为我们的应用的运行没有变化。

另外、在这个符合我提到规格的 LM5176-Q1 降压/升压转换器中、当我们提供 12V 电压时、电感器会发热过多、但当我提供 24V 电感器时、不会发热。 需要有关这个和我提到的问题的指南。

谢谢

Soundhar B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Soundhar:

    首先、最好识别 PCB 上的损坏元件。

    我建议先更换 LM5176、然后检查电路板是否能再次工作。

    为了进一步调查问题的根本原因、最好对正常工作的 PCB 进行一些测量:

    • 首先、我们检查 SWx 是否存在下冲和过冲。
      探测节点(确保探头的 GND 环路非常短)、并检查不同负载和输入电压条件下的上升沿和下降沿。
      请在此处分享示波器图。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、任何组件都没有损坏。 我给外部 VCC 电源一段时间并取出后、一切都正常。 之后,我不需要做任何事情,即使在我关闭和打开. 但为什么这种锁存行为? 由于部件没有损坏、因此工作正常。 我们之前使用示波器测量了这些图、一切都是正常的。 现在我可以进行探测、然后分享这些信息。 同时、这一特殊问题需要一种解决办法。

    谢谢。

    Soundhar B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Soundhar:

    当 LM5176 由>8V 电源供电时、VCC 也应为~ 7V。  

    如果不这样做、我仍假定 LM5176 中的器件已损坏。

    等待示波器图。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、如果我们为 LM5176 提供 12V 输入、那么 VCC 的电压仍然仅为 3.9V 至 4V。  

    我希望你能理解我所做的伎俩。 我从外部向 VCC 提供 7V 电压一秒钟、然后将其取出。 在那之后,它的工作是完美的。 VCC 电压也达到 7.1V。 就会关闭它、然后一次又一次地打开它。 一次性后、我无需向 VCC 提供任何外部电源。 我想知道、一旦我提供一秒钟外部 VCC、LM5176 是否发生故障、那么它如何在所有电压和电流要求下正常工作? 目前、6 个电路板中有 2 个出现故障。 我通过提供外部 VCC 恢复了他们一次。 现在我们还没有失败。 这就是我来到这里的原因。 我仍然可以分享工作板示波器图。

    谢谢。

    Soundhar B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Soundhar:

    这是我以前从未见过的一种奇怪的行为。

    因此、如果在上电时将 EN/UVLO 保持在 0.8V、VCC 会发生什么情况。

    它是否也在 24V 的输入电压下工作(然后器件应在降压/升压模式下运行,并控制所有四个开关)?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我们始终保持 EN/UVLO 电压超过其阈值。 我们保持了 UVLO 点、使降压/升压转换器从 4.5V 本身运行。 因此、无论如何、在 12V 输入下、它肯定会大于 0.8V。 它也将在 24V 输入电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Soundhar:

    确保 EN/UVLO 高于 0.8V — 我想知道  
    如果在上电时将 EN/UVLO 保持在 0.8V、VCC 会发生什么情况。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、我将进行测试并告知您结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、当 EN 电压为 0.8V 时、VCC 为 2.8V 至 3.4V。 我的输入电压为 4V。 所以不管怎么说它不会影响对吗?  VCC 将低于 4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Soundhar:

    请为 VIN 使用 12V 电源、但将 EN/UVLO 保持在 0.8V、例如通过另一电源强制该引脚达到该电压。

    您也可以调整电阻分压器、但确保 VIN 远高于 8V。

    谢谢,对不起的混蛋。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stefan、这是 Malakondareddy — 与 Soundhar B 一起工作、我们将电压保持在 EN = 0.8V 并且 Vin = 12V、现在 VCC 为 4.68V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malakondareddy:

    您可以看到、VCC 未达到~ 7V 的预期输出电压电平。

    这可能有两个原因:

    -内部 LDO 损坏

    - VCC 提供的一些外部元件增加了比 LDO 能提供更多的负载。

    我建议用另一个器件替换 LM5176、并检查错误是否消失。

    其他元件导致问题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan Schauer、

    感谢您的回复、

    我们已经使用新器件进行了检查、即使在 LM5176 的新器件中、我们也没有得到 7V 的 VCC、所有这些器件都仅在 4.5V 至 5V 的范围内。 无法识别问题所在。 我们希望通过在线会议与您联系、以便我们更好地了解问题、由于电路板处于生产级别、我们需要快速解决问题、并且有助于更快地确定解决方案。 请告诉我您的供货情况。 谢谢
    Soundhar B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malakondareddy:

    正如您刚刚通过将 LM5176 替换为仍然出现相同问题所确认的、该问题的根本原因在 LM5176 之外。

    因此、我建议移除由 LM5176 的 VCC 连接或供电的各器件元件、并在 VCC 引脚上获得~ 7V 的正确输出电压后、使用相同的方法进行检查。

    除非您与 LM5176 的 VCC 有任何额外连接、否则该引脚为:

    -功率级的 4 个 MOSFET

    -所有元件连接至 HDRV1、HDRV2、BOOT1、BOOT2、SW1、 SW2、VCC 引脚

    此致、

     Stefan