请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145 工具/软件:
您好、
我目前正在从事隔离式直流/直流转换器的设计、感谢您针对以下规格提供的建议、可用的参考设计和详细说明:
拓扑: 正激式转换器(隔离式)
输入电压范围: 60–75 VDC
输出电压: 12 VDC
输出电流: 25A
输出功率: 300 瓦
开关频率: 100kHz
目标效率: ≥85%
您能否推荐 TI 产品系列中适用于此正向转换器应用的 PWM 控制器或驱动器 IC?
如果您能分享此电压和功率范围内工作的正激式转换器拓扑的任何相关参考设计、应用手册或设计指南、我也不胜感激。
如果没有完全匹配此功率和电压范围的参考设计、请建议使用可针对此应用进行调整或调整的现有设计。