请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8866S-Q1 工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
以下是有关 LP8866S-Q1 升压拓扑的问题:
我查看了数据表和应用手册、其中显示反馈电阻分压器 (RFB1、RFB2、RFB3) 定义了最小和最大自适应升压电压电平、以及 UVP 和 OVP 电平。 现在、您可以看到我的设计参数如下所示:
如果我将输入电压设置为 28V、我想升压控制器不工作、因为输入电压 (28V) 高于 Vstring (19V 至 23.5V)、在这种 情况下、我想知道输出电压是否约为 27V(考虑电感器和二极管)Ω 上的一些压降以及最大值 8V (27V-19V=8V) 压降电压将在 LED 驱动器的 OUTx 上增加。
我不确定我的理解是否正确,如果不正确,请纠正我.
我的问题是、如果我将输入电压设置为 27V、LED 是否可以正常工作? 如果它会触发 OVP? 当升压控制器不工作时、输入电压是否会影响 UVP 和 OVP 阈值?

非常感谢!