This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6286A06:通过 I2C 进行输出电压控制

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539874/tps6286a06-output-voltage-control-over-i2c

器件型号:TPS6286A06

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我们对直流/直流转换器有一个要求、其中输入电压为 5V、并且输出电压需要使用 I2C 命令或任何基于软件的控制在 1.2V 和 5V 之间可调。 低于 100mA 的电流要求。

您能否为该应用建议最佳 IC? 此外、请告知我们是否有适用于建议 IC 的评估模块 (EVM)。

期待您的答复。

此致、
Vaibhav Kundariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    我不知道有一个器件可以通过 I2C 控制在 1.2V 至 5V 的范围内调节 VOUT。 通常、I2C 控制型器件可以覆盖较小的子范围。 例如、TPS6286x 系列为 (0.4.1.9875) V、 TPS62868x 系列为 (0.0.0.0.8375) V;(0.4.1.675) V;(0.4.3.35) V。

    或者、可以将 DAC 添加到模拟可调节 直流/直流转换器、如本应用手册“ DC/DC转换器的输出电压调节方法“第 4 页所述。

    此致、

    Andreas。