请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8866S-Q1 工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我们计划使用 LP8866S-Q 来实现 LCD 背光功能。您能帮助评估我是否可以使用升压拓扑来使 LED 驱动器 在低于输入电压条件下正常工作吗?如果否、您能为我提供一些更好的解决方案吗?
设计输入:
A.输出负载:4 个 LED 灯串;7 个 LED 灯串,19 到 23,5V 每个 LED 灯串的电压, 120mA /灯串
B.工作电压范围:5 5V 至 20V
C.特殊工作电压:23V、持续时间<1ms
D.负载 突降电压 1:td = 180ms、US=30V、UA=13.5V
f:负载突降电压 2:td = 180ms、us = 35V、UA = 13.5V

非常感谢!