This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:器件使用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539266/tps922055-device-usage

器件型号:TPS922055

工具/软件:

您好的团队、

1. TPS922055 是否在 200kHz 开关频率下工作、而调光 PWM 为 20kHz。 输出电流 PWM 上升时间和下降时间是否能够短于 2us? 我看到 EVM 的用户指南、上升时间约为 12us。 导致这种情况的参数是什么?

2.以下数据表中的波形是在 1.2MHz fsw 中得出的,在这个相对较高的工作频率范围内,是否需要考虑诸如 EMI 和温度? 此外、该设置的效率是多少?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    感谢您联系我们! 我下周初就会回来。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    我是否知道客户和申请、或者您是否可以发送到我的电子邮件 (lucia-gao@ti.com) 以便我们进行离线讨论?

    对于 PWM 调光、通常使用并联 FET 调光方法、您可以获得更高的 PWM 调光速度。 对于 TPS922055、它实现了 PWM 电感式快速调光、这意味着它的调光速度通过 IFD(电感式快速调光)提高。 由于您可以将以下比较波形(PWM 和电感器电流)与 IFD 方法(如右图所示)进行比较、因此误差放大器的稳定时间大大缩短。 它有利于实现精确的亮度控制和较宽的调光比。 除了电感器电流稳定时间外、还有由于输出电容器滤波而导致的二阶系统响应(LED 电流的非纯方波)。 因此、有两个因素可能会影响响应时间:(1) 与电感相关的电感器电流上升时间;(2) 与输出电容器相关的二阶系统响应时间。 因此、如果您需要更短的响应时间、我建议:(1) 降低电感以缩短电感器电流稳定时间;(2) 降低输出电容以缩短响应时间。

    2. 以下数据表中的波形是在 1.2MHz FSW 下测得的、在这个相对较高的工作频率范围内、是否需要考虑 EMI 和温度等因素? 此设置的效率也是多少?

    BRS

    卢西亚