This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:是否可以实现

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538949/lp8733-is-it-possible-to

部件号:LP8733

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 LP78334 用于功能安全、因此有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们正在考虑将 LP873344 用作功能安全器件。

CRC 校验对于功能安全通信是必需的。

当我查看数据表以查看是否可以使用 LP87334DRHDR 执行 CRC 校验时、似乎无法添加 CRC。

这种理解是否正确?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、  

    LP8733440 未被认定为功能安全器件。  

    我们确实提供了时基故障率和 FMD 文档、以帮助进行安全评估、但这里列出了该器件 不会   根据 ISO26262 标准进行了专门设计。

    e2e.ti.com/.../LP873x_5F00_FIT_5F00_FMD_5F00_PIN_5F00_FMA.pdf

    因此、我们没有支持 LP8733 CRC 校验的信息。  

    对于完整的功能安全合规型 PMIC 解决方案、 TPS6594-Q1  是推荐的替代方案。
    (可根据要求提供功能安全文档,仅根据保密协议提供)  

    希望这有助于澄清问题。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi