This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933EVM:4.3V 输出的配置

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539991/tps62933evm-the-configuration-of-4-3v-output

器件型号:TPS62933EVM

工具/软件:

您好的团队、  

我需要 4.3V 输出才能使 ToF 运行、您可以帮助检查以下配置是否正常吗? EVM 是否有任何其他变化?  

RFBT

10.2K

RFBB

2.32K

VREF

0.8

VOUT

4.317241379

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun Liu:

    是、上述配置可以获得 4.3V 输出电压、是正确的。

    此致、

    Ushasri Alla.