This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:低温–30℃ 启动失败、LM74930 可以't 断开 MOSFET 且无电源输出

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539438/lm74930-q1-low-temperature--30-boot-failed-lm74930-can-t-open-mosfet-and-no-power-output

器件型号:LM74930-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74930

工具/软件:

尊敬的德州仪器团队成员:

   您是否遇到过–30℃~–40℃ 这样的 LM74930 在低温下无法工作的问题? 由于 LM74930 关断且没有电源输出、我们有多个域无法在–30℃ 下启动。

我正在测试这个电路、您能给我一些支持吗?  谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    除了 FET 未导通之外、控制器是否正常工作?

    您能否将波形与上电期间探测的以下信号共享。

    VIN、VS、HGATE、VCAP

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是–25℃ 下的波形、可以看到、VS(黄色)和 VCAP(红色)都为低电平、在这种情况下、HGATE(绿色)无法打开、 电源输入 VIN(蓝色)为正常。

    当温度上升到 10℃ 时、电路可以自行恢复、并在 10℃ 下恢复正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了恢复过程、可以看到、温度上升到 10℃、一切都会再次恢复、LM74930 可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    您是否可以尝试将 R12784 从 10k 降低到 4.7K 并再次测试?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、顺便说一句、你能给我一些额外的建议、以便我明天可以一起尝试所有的东西吗?   我‘ll 在第三方实验室做这项测试,  提前感谢.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您认为 VS 电流太小了吗?   VS 需要多少 mA?  它是否等于从 1.3mA 到 2.7mA 的 I (CAP)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    我认为低温下 VS 电流较大、电阻器导致压降较大。

    您可以继续降低电阻值、我们可以进一步研究。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现设计人员在 R12784 上犯了一个错误、这是一个 NTC 10k 电阻器、 可能是根本原因、 太荒谬了。

    我将再次进行测试、谢谢您 Shiven。