This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:隔离式多路输出

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340EVM-148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539880/tps55340-isolated-multi-output

器件型号:TPS55340

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我有一个 设计要求 我需要的地方 4 个隔离式输出 、每个额定值为 5V/0.2A
您是否有合适的 IC 和 A 现成的变压器 建议是什么?

我也可以这样做 5V 或 24V 可用作输入电源。
基本隔离是可接受的 不过 增强型隔离

请提出合适的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reddy:

    您可以从 UCC33020 开始
    您还可以从反激式开始。  请参阅  TPS55340EVM-148
    此致
    Feng