This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:I2C 通信问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533108/bq27542evm-i2c-communication-issue

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们最近在 BQ27542DRZR-G1 SMT 生产中遇到很大一部分通信问题(测试了 1300 件、有缺陷的 45 件、缺陷率 3.46%)。  我们尝试通过 EV2300 连接到 BQstudio、但失败。  我们还测量了每个引脚的接地电阻、并发现 有缺陷产品的 Pin2 (REG25) 的接地电阻远低于正常 产品。

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../BQ27542_5F00_Schematic.pdf

您能就这个问题提供一些建议吗?

谢谢、  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    已分配此问题、正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    对此问题有任何反馈意见吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是否有此问题的反馈?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    引脚 2 (REG25) 上的低接地电阻和通信故障表明、存在潜在的 IC 损坏(可能是由于 ESD 或制造缺陷导致的)和/或外部电路问题(例如,焊接桥,电容器故障)。 首先检查 REG25 电路、验证 PCB 组装过程、并切换到 EV2400 以进行通信测试。

    我会考虑让 TI 参与失效分析流程。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    非常感谢您的答复。 我们将仔细检查  REG25 电路。 顺便说一下、我们是否还可以联系当地的 FAE 申请 FA?  

     

    谢谢、

    亲切的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    您必须自己联系当地的 FAE。