This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:LMR36506 上填充了环氧树脂、没有电压输出

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539629/lmr36506-lmr36506-was-filled-with-epoxy-resin-and-there-was-no-voltage-output

器件型号:LMR36506

工具/软件:

亲爱的

客户在工程车辆 IO 控制模块产品工程中使用了 LMR36506。 由于客户的产品充满了环氧树脂、出现了无电压输出的现象。 此问题的一般原因是什么?

此致、

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella:

    很难说、客户是如何调试根本原因的? 他们如何判断这是 LMR36506 吗? 他们有原理图吗?

    谢谢、

    Richard