This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:TS 引脚恢复正常范围后、充电不会恢复

Guru**** 2547740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539960/bq25170j-charging-does-not-resume-after-ts-pin-returns-to-normal-range

器件型号:BQ25170J

工具/软件:

您好:

我正在使用 BQ25170JDSGR 用于为单节锂离子电池充电的 IC。  

问题:
为了测试热行为、我是 故意加热电池 来增加其温度。 正如预期的那样、TS 引脚电压降至阈值以下、此时会进行充电 已暂停 热阻抗不匹配。

但是、在移除热源并放出电池后 冷却至正常温度 、TS 引脚电压返回到  0.357 V(在我的案例中) 、但是 充电不会恢复 亮起。

其他详细信息:

  • 恢复后的 TS 引脚电压: 0.357 V

  • 计算得出的 NTC 电阻: ~ó n 9.3kΩ

  • VIN 保持稳定 (5.2V)

  • 我的期望:
    根据数据表(第 7.3.2.4 节)、当 TS 电压恢复到正常温度时、充电器应自动恢复充电。 但在我的情况下、充电不会恢复。

    在我的 PCB 中、为 TS 引脚放置的 10k 电阻器位于 DNP 上、我将 ISET 电阻器更改为 3K。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    冷却后检查蓄电池电压蓄电池电压、是否接近充电完成?

    STAT 引脚指示什么?