This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010-Q1:2.2MHz 12V/LMR38020 1mA 下的效率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010-Q1, LMR38010, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536043/lmr38010-q1-efficiency-at-2-2mhz-12v-1ma

器件型号:LMR38010-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMR38010LMR38020

工具/软件:

您好的团队、

您能否提供 LMR38010-Q1 在 48V 输入和 2.2MHz 12V/USB 1mA 输出下的效率数据?

客户关心轻负载电流消耗、并希望获得用于估算的数据。

谢谢你。

此致、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    有关一些估算、请参阅快速入门计算器。

    https://www.ti.com/product/LMR38020

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的快速答复。  

    我检查了该计算器、但 LMR38010 和 LMR38020 的效率与数据表图大不相同。

    您能否在仿真或基准测试中、根据以下条件帮助提供 LMR38010 的确切效率数据?  

    48V 输入和 12V/输出 1mA 、2.2MHz

    48V 输入和 12V/1A 输出、2.2MHz  

    谢谢您、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负责该器件的工程师现在已下班、TI 可能会延迟回复。 感谢您的耐心。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    让我看看这张图并获取数据。 我将在有数据时提供更新。  

    谢谢、

    Richard