This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:关于睡眠模式。

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539277/tps5401-about-sleep-mode

器件型号:TPS5401

工具/软件:

您好的团队、

您能告诉我进入睡眠模式的条件吗?
数据表仅指出它在 20mA 下进入 ECO 模式。

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    系统会根据应用的条件自动进入省油模式。 您的输出电感器将在这方面发挥作用、但基本上、一旦您的峰值开关电流低于“脉冲跳跃电流阈值“、器件就会进入 ECO 模式。 只要输出电压处于稳定状态、就会发生这种情况。

    有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表的第 7.4.1 节。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我想 TPS5401 有三种模式。
    PWM 模式-> Eco-mode ->睡眠模式

    我想详细了解睡眠模式。
    非 Eco 模式。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    抱歉、我误解了您之前发送的信息。

    进入睡眠模式的唯一条件是输出电流低且输出电压保持在稳压范围内。 该器件将消耗约 116uA 的输入电流、并且内部 PLL 将保持运行。 过去、我不知道我们可以提供有关这种模式的其他公开资料。

    谢谢您、

    Joshua Austria.