This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:降压直流/直流控制器建议

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM70860-Q1, LM5137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540088/lm5143-q1-buck-dc-dc-controller-recommendation

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM70860-Q1LM5137-Q1

工具/软件:

您好:

我的 客户正在寻找一款适用于开发以下两种应用的 DC/DC 控制器解决方案:

LM5143-Q1 的一些示例。 如果有更合适的产品,请推荐它。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    对于 48V 至 30V/5A、您可以使用具有集成 FET 的转换器解决方案、例如 LM70860-Q1 80V/6A。

    同时、10A、33A 和 40A 电源轨都需要基于控制器的解决方案(使用外部 60V 或 80V FET)、而 33A 和 40A 电源轨至少需要两相。 从这个角度来看、不妨看看 LM5137-Q1、它是 LM5143-Q1 的下一代产品(效率更高,因为它从 VOUT 获取偏置)。

    此致、

    Tim