This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SOH 精度。 常量

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531188/bq40z50-r2-soh-accuracy-cont

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具/软件:

您好、Jose:

感谢您对先前主题的回复: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514181/bq40z50-r2-soh-accuracy

几个问题:

1. 延长休息时间至充电后 4-6 小时,放电后 8-12 小时,以实现精确的电压弛豫。

{CHEN}是的、我们可以尝试一下

2.执行偶尔的完全充放电循环(例如,每 10–20 个循环),以改善阻抗和容量更新。

{Chen} 我们已经做到了这一点。 在校准周期后记录 SOH。

3.将“SOH Load“调整为~2.5–3 小时以反映局部放电 (30%–80% SOC)。

{CHEN}这与技术参考的说明不一致。  “SOH Load Rate“可以设置为应用的典型电流。 那么、如果我们将“SOH load“更改为 2.5 小时、这意味着电流会从 SOH load = 5 小时加倍? 即使 SOC 达到 30-80%、典型电流也应相同? 请确认这一点。

4.验证并调整“设计容量“以匹配单元制造商 DS 中列出的预期容量。 将 BQ40Z50-R2 固件更新为最新版本、解决可能已采取的 SOH 计算相关修复措施。

{Chen} 我们已经做到了这一点。 最新的 BQ40Z50-R2 是 2.11 正确的吗? 我在“更改列表“中没有看到关于 SOH 的任何说明。

谢谢!

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、

    已分配此问题、并将在后续回答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:

    对此有任何更新? 谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:

    就需要关注这个主题。 您可以帮助检查一下吗?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    bq40z50 固件的最新版本为 V5.05。 对当前器件进行编程应该不会出现问题。 可通过以下链接下载该软件:

    https://www.ti.com/tool/BQ40Z50-DEVICE-FW 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony:

    我们已经在现场通过 BQ40Z50-R2 实现了大量的电池。 是否有办法在不重新编程电池的情况下提高 SOC 精度?

    对于 QMax 更新、需要 0%到 100% SOC、或者略高于 37% SOC 差值就足够了?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我将完成从充满电到完全放电的 QMax 更新。 37%基于电芯的总容量、因此尝试精确获得 37%会非常困难。 从充满电到完全放电应该充分满足 37%的要求。

    此致、

    Anthony