This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:使用 BQ27220 时 CEDV 曲线的 6 个放电周期

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538955/bq27220evm-744-6-discharge-cycle-for-cedv-profile-with-bq27220

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQ27220BQSTUDIO、EV2400

工具/软件:

尊敬的专家:

我  

我将为执行 CEDV 电池性能分析 bq27220 消息流 bqStudio EV2400 、并遵循生成 6 个放电日志文件的指南(2 个电流级别× 3 个温度)。

我知道、所有六项测试都必须在同一个电池电芯上执行、才能进行精确建模。 但是、我想澄清一下:

只要我继续使用完全相同的物理电池、在完整的测试运行之间(记录一个放电曲线后)拔下电池是否可以?

拔下电源插头的原因是:

  • 在环境室之间移动电池、

  • 让它在下一个测试之前恢复到环境温度、

  • 管理安全处理/记录设置。

此外:

  • 每次测试前、蓄电池将充满电。

  • 根据指南、在记录之前、应允许热稳定 2 小时。

我不会在两次测试之间换用电池。

请确认是否可以在日志之间拔下相同的单元格、或者是否必须在整个性能分析序列中保持其连接。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ristin、

    是的、 在测试之间拔下电池是完全合适的。

    此致、

    Adrian