This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3762:TPS3762

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535138/tps3762-tps3762

器件型号:TPS3762

工具/软件:

我们希望在应用中使用 TPS3762。

请建议 TPS3762HL1L3DDFR 的器件型号是否正确??

我们具有 12V 电源系统、需要检查 13V 时的过压和 11V 时的欠压。

我们可以使用可调型号进行窗口监控吗? 如果是、请给出器件型号。

这是新器件吗?它是否具有长期可用性??

请提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    您是否碰巧有项目的时间线? 我想问、因为到目前为止、我们只  提供了 TPS3762D02OVDDFR。

    您是否考虑使用此器件是因为需要内置系统测试和/或锁存输出?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    目前、我们正在研究我们的原型、对于 POC、我们正在考虑使用此 IC。

    批量生产将从明年年中开始。

    实际上、我们需要功能锁存和内置自检、并且需要在同一 IC 中同时进行 OV 和 UV。

    对于我们具有 12V 电源监控功能的应用、我们分别选择了在 11V 和 13V 条件下的 UV 和 OV 。TPS3762HL1L3DDFR 器件型号。

    请建议器件型号是否正确??

    是否会从明年开始批量生产?

    请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    很遗憾、我们目前没有提供 TPS3762HL1L3DDFR 器件。 我可以推荐用于满足此要求的出色器件是 TPS389006ADJRTER。 这是一款具有 BIST 和锁存功能的多通道器件。 具有窗口容差为 6%的可调节输入。 因此、在典型值为 12V 时、UV 为 11.32V、OV 为 12.72 V。 缺点是器件的 VDD 最大为 6V。

    Jesse