This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:仅使用一个两个直流/直流转换器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539847/tpsm64406-using-only-one-dc-dc-of-two

器件型号:TPSM64406

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想使用 TPSM64406 芯片、但我的特定应用不需要高达 6A 的电流。

是否可以在双模式(配置电阻器为 0 或 120k)下使用芯片并将第二个直流/直流转换器接地?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    利用 数据表图 7-3 中所示的原理图、可以将该器件配置为单输出模式。  

    有关特定引脚要求和元件的更多信息、请参阅引脚功能表 5-1 和应用部分 8。

    谢谢您、

    Joshua Austria.