请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:LMG3527R030 工具/软件:
您好:
我对并联 GaN 功率半导体以在硬开关应用中提高功率有疑问。
TI 建议 使用去耦电感器(约 1uH)连接并联半桥开关节点的中心抽头。 栅极信号和电源电压必须通过分立式隔离器进行布线。
如果不是使用半桥构建电路(例如,不带同步整流器的升压转换器)、建议使用并联连接的方法是什么?
在这种情况下、是否有任何关于“硬“并行连接的建议?
提前感谢大家
Martin