This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV742P:疑似故障批次:TLV74211PDQNR(TI 订单号 T056643))

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539583/tlv742p-suspected-faulty-batch-tlv74211pdqnr-ti-order-t05664643

器件型号:TLV742P

工具/软件:

原始订单号:μ、T056643 C485137、TLV74211PDQNR(德州仪器)、TI 件 1000 μ F
客户购买了 50 件。所有 30 台测试设备均未通过测试。验证客户的电路图显示、输入电压为 1.8V 输入、但仍然没有观察到输出。组件可能有缺陷。2V 的要求。建议客户调整电压。随后、客户报告使用了 2.8V、不符合数据表中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请随附测试设置原理图并描述测试参数。 请以英文提交请求、以便确保翻译中的真实意图和含义不会丢失。  

    请描述什么是“失败“? 输出上是否显示 0V? 探测是如何完成的? 请提供测试设置的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个重复的请求。 我将关闭该主题。