This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:可选择电量监测计和充电器 IC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25820, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539669/bq40z50-choice-of-fuel-gauge-and-charger-ic

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ25820EV2400

工具/软件:

你(们)好

我正在设计具有电量监测计的锂离子电池充电器。 我 当前选择的器件是 BQ25820(充电器)和 BQ40Z50(电量监测计)。

关于如何使这两个器件一起工作、我找不到太多信息。 作为一名充电设计新手、我有几个问题:

  1. 这与充电/燃油表功能配对是否良好?
  2. 是否有有关如何为 3 节串联锂离子充电器连接两个 EVM 的设计文档? 我可以看到两种方法、但不确定两者是否正确? 包含可能配置的文档确实会有所帮助。
  3. 来自充电器的 I2C 总线是否与电量监测计的 SMBus 连接? EVM2400 建议两条总线不兼容。 燃油表是否通过该总线控制充电器? 如果没有、燃油表是否完全控制充电器?

提前感谢您的帮助。

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我认为这两个器件的确切基准并不相同、但通常充电器的输出(以及应用负载)将连接到 bq40z50 设计的 PACK 连接。 关于连接 EVM、这两款器件都有 EVM 用户指南文件、其中展示了如何独立设置这些 EVM、其中两者之间的唯一连接应该是 PACK 连接。

    在这种情况下、电量监测计不会控制充电器。 对于此设计、通常使用主机从电量计读取信息并与充电器通信、其中每个器件如果共享一条通信线路、则需要不同的目标地址。 如果您使用 EV2400、则无法同时连接到同一 EV2400。

    此致、

    Anthony