This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1025-Q1:测量漏极电流

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1025-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538279/lmg1025-q1evm-measuring-drain-current

器件型号:LMG1025-Q1

工具/软件:

您好:

我有一个客户在使用 LMG1025-Q1、想测量 GaN FET 漏极侧(首选)或源极侧的电流。  

查看用户指南后、EVM 似乎没有专门的电流测量方法。 您有任何建议吗?

一种想法是切断 PGND 和 GND 之间的连接并使用这些连接、但我在用户指南中不清楚最适合的位置。 遗憾的是、客户无法使用 R5、R6、R7 或 R8 的连接、因为这些连接是在测试期间组装的。

感谢您的帮助!

此致、

Julius Burtell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julius、

    客户将使用什么方法来测量电流? 电阻器或电流钳式探头两端的差分电压探头? 如果不需要本地电容器 C2、C3、C6-C9、则可以将它们移除、并可以在输入 J2 处测量电流。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、  

    非常感谢您的意见。 客户愿意使用任一方法。 此外、还需要此电路中的电容器组。  

    那么、输入 J2 是否仍然是测量电流的理想位置? 如果是、您建议使用哪种测量方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julius、

    在电容器组就位后、很难获得精确的电流测量值、因为您将同时测量流经 FET 的电流和流入电容器的电流。 客户能否移除电路板上的电容器、并在两者之间使用外部电容器和电流探针?

    如果客户使用差分探头、他们可以尝试测量  R5、R6、R7 和 R8 上的差分电压、然后除以 并联的 R5、R6、R7 和 R8 的总电阻。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    感谢您的建议。 我将询问如何移除电容器和使用电流探针。  

    我没提到在他们的测试设置中、R5-R8 将替换为电感器、因为这是一个双脉冲测试。

    谢谢、

    Julius Burtell