This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:多相工作和开关频率

Guru**** 2506285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539983/tps40322-multiphase-operation-and-switching-frequency

零件号:TPS40322

工具/软件:

您好、  

根据数据表、考虑到 HRDV 和 LDRV 上拉和下拉电阻的最大值以及 5 Ω 的 Rg 和 VDD = 5V、

1. HDRV 拉电流= 4.9/(2.5+5)= 0.65A
HDRV 灌电流= 4.9/(1.6+5)= 2.33A
3. LDRV 源电流= 4.9/(2.5+0)= 1.96A
4. LDRV 灌电流= 4.9/(1.3+0)= 3.78A

上述计算是否正确?

为了根据控制器的功率耗散考虑结温升、数据表中没有特定的 HRDV 和 LDRV 栅极电流与结温间的关系图。  

请求您对此问题的支持。

此致、
Arun Gomathi R
硬件设计工程师
数据模式印度公司
金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潜水员电源电压的典型值为 BP = 6.5V。 因此在您的计算中、4.9V 应该为 6.5V。

    应根据器件功率耗散和结至环境热阻计算结温

    器件功耗为 Pd =(IDD + 2* Qg * FSW)* Vdd。

    Qg 是功率 FET 栅极电荷

    Fsw 是开关频率  

    VDD 是器件电源电压

    IDD 是器件电源电流

    TJ - Ta = Pd * RθJA

    此致