This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:浪涌电流会损坏 MOSFET

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539636/tps4811-q1-inrush-current-damage-the-mosfet

器件型号:TPS4811-Q1

工具/软件:

下图展示了测试设置。 在测试浪涌电流时、可能会损坏 Q401 和 Q403
如下面的波形所示:
蓝色波形:总线电流、

黄色:24V_BUS;

紫色:24V(原理图中的测试点);

绿色:TPS48111 PU 引脚;

总线电流会突然变化、然后 MOS 会损坏。

是否 有任何相关的建议或解决方案?  

转换:电源 — 电容器阵列 -控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    如果您担心浪涌电流、会损坏器件数据表的第 8.3.2 节、其中提供了缓解浪涌电流的建议方法

    根据所获得的浪涌电流、我建议将 TPS4811 的 G 引脚配置为从外部预充电并限制浪涌电流

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Nicholas