主题: BQ41Z50 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的先生或女士:
我们目前正在 PD 为游戏设备开发 USB-USB 充电解决方案。 游戏设备本身使用 3 节串联 Lipo 电池组、我们希望将 TPS25751 与兼容的电池充电器配合使用来为电池充电。
但是、该电池包还需要一个平衡器、电池保护和电量监测计系统、我想知道如何将其与该充电器集成?
我看到的问题是、当电芯不平衡、电池充电器无法与电量监测计通信时、在充电器检测到充电结束之前、平衡器可能太慢而无法完成平衡、从而使电池组中的电芯过载。
因此、我想问一下、是否可以在 TPS25751 充电器的控制环路中集成具有保护功能的电池电量监测计、或者微控制器是否可以在运行期间覆盖电池充电器的最大充电电流?
根据数据表 、TPS25751 不允许在充电器的 i2c 控制中使用第二个 i2c 主器件、因此我想问一下预期方法是什么?