This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:具有充电 IC、电芯均衡和电量监测功能的 PD 控制器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538159/tps25751-pd-controller-with-charging-ic-and-cell-balancing-and-fuel-gauging

器件型号:TPS25751
主题: BQ41Z50 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

我们目前正在 PD 为游戏设备开发 USB-USB 充电解决方案。 游戏设备本身使用 3 节串联 Lipo 电池组、我们希望将 TPS25751 与兼容的电池充电器配合使用来为电池充电。

但是、该电池包还需要一个平衡器、电池保护和电量监测计系统、我想知道如何将其与该充电器集成?

我看到的问题是、当电芯不平衡、电池充电器无法与电量监测计通信时、在充电器检测到充电结束之前、平衡器可能太慢而无法完成平衡、从而使电池组中的电芯过载。

因此、我想问一下、是否可以在 TPS25751 充电器的控制环路中集成具有保护功能的电池电量监测计、或者微控制器是否可以在运行期间覆盖电池充电器的最大充电电流?

根据数据表 、TPS25751 不允许在充电器的 i2c 控制中使用第二个 i2c 主器件、因此我想问一下预期方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    因此、我想问是否可以在 TPS25751 充电器的控制环路中集成具有保护功能的电池电量监测计、或者微控制器是否可以在运行期间覆盖电池充电器的最大充电电流?

    PD 控制器 通常会在初次上电时、连接供电方且 TPS25751 协商 PD 合约作为受电方、以及在某些断开事件期间更新充电电流。 我们将无法支持通过 TPS25751 的 I2C 控制电池电量监测计、因此您需要在运行期间使用微控制器覆盖此值。

    根据数据表 、TPS25751 不允许在充电器的 i2c 控制中使用第二个 i2c 主器件、因此我想问其预期方式是什么?

    正确、TPS5751 不支持 I2Cc 线路上的多主器件。

    您可以将 MCU 连接到 I2Ct TPS25751 线路、并利用“I2Cr"和“和“I2Cw" 4CC“ 4CC 命令通过 TPS25751 与 BQ 器件进行通信、也可以无需 TPS25751 对 BQ 器件进行控制、并将 MCU 作为 TPS25751 和 BQ 器件的 I2C 主器件、从而断开 TPS25751 和 BQ 器件之间的 I2C 连接并自行控制 BQ。

    我会将此主题重新分配给 BQ 团队、以解决您有关集成的初始问题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于电池电量监测、我建议查看 BQ41Z50。 它提供平衡和高精度 SOC/SOH 预测。