This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:选择驱动器芯片

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, UCC27211, UCC27302A, LM5105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540012/ucc27211-selection-of-the-driver-chip

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件:LMG1210UCC27302ALM5105

工具/软件:

MOS 驱动器需要单端输入和差分输出

2、 输出信号的死区时间大于 20us(最小 15)

3. 输出电压大于 10v


输出电流需要大于 4A



我们发现之前驱动程序芯片的选择存在问题。  我们之前选择的 LMG1210 和 UCC27211 不是很合适

您能否推荐合适的芯片或完整的解决方案?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您联系 TI 提出有关 UCC27211 的问题。

    2.我们具有死区时间的栅极驱动器都小于 1us ,因为它们通常在 100kHz 左右的范围内工作。 LM5105 是我们具有高达 570ns 可调死区时间 (DT) 的单输入驱动器、是一款 1.8A 拉电流和 1.6A 灌电流驱动器。 实现该目标的另一种方法是添加逆变器和延迟电路、以允许使用我们的 4A 驱动器之一(如 UCC27302A)进行单 PWM 运行。 UCC27302A 是一款 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流驱动器、额定电压为 120V、具有输入互锁功能、可提供潜在跨导保护。 下面是有关如何使用我们的双输入驱动器实现逆变器电路以接受单个 PWM 电路的常见问题解答。 为了实现所需的较大 DT、还需要添加延迟电路。

    【常见问题解答】如何使用具有单个 PWM 信号的双输入半桥驱动器

    UCC27302A 接受 VDD 上的 7V-17V 输入、因此可以非常轻松地实现>10V 的输出。

    UCC27302A 的驱动电流为 3.7A 拉电流和 4.5A 峰值灌电流。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore