This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317KTTR

Guru**** 2529020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539037/lm317-lm317kttr

器件型号:LM317

工具/软件:

我正在设计一种使用 LM317 为具有恒定电流限制功能的电容器充电的设计。 目前使用 27V 输入、 使用数据表中的精密限流器电路、我正在以 1A 电流为电容组充电  

现在我想处理较高的电流、比如 1.5A-2.0A 。在这种情况下、我可以采用以下方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Agxin。

    我无法看到下方的原理图。 由于某种原因、它不会打开。 请重新附上它。

    是的、您可以使用数据表图 8-17 中所示的方法。

    此致

    Ishaan